Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQEVSW, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100 主题中讨论的其他器件: BQEVSW、 BQSTUDIO
您好!
我们在新设计中采用了 BQ34Z100、并且在通过 I2C 读取数据闪存时遇到了一些"差异"。 例如、在当前数据表中、"器件名称"位于偏移31处

但是、对于我们在电路板中安装的器件、这似乎并不对应、经过一些实验、我们发现它遵循2012年的"旧"数据表(请参阅下文)、其中数据闪存参数以不同的方式对齐、长度也不同 (例如、在本例中器件名称偏移46)

我们想知道如何验证我们使用的器件、尤其是在购买这件器件时、因为 P/N 对"新"器件和"旧"器件没有任何区别。 我们需要确保使用哪种器件来保持固件稳定。
谢谢。