This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100数据闪存差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109271/bq34z100-bq34z100-data-flash-discrepancies

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQEVSWBQSTUDIO

您好!

我们在新设计中采用了 BQ34Z100、并且在通过 I2C 读取数据闪存时遇到了一些"差异"。 例如、在当前数据表中、"器件名称"位于偏移31处

但是、对于我们在电路板中安装的器件、这似乎并不对应、经过一些实验、我们发现它遵循2012年的"旧"数据表(请参阅下文)、其中数据闪存参数以不同的方式对齐、长度也不同 (例如、在本例中器件名称偏移46)

我们想知道如何验证我们使用的器件、尤其是在购买这件器件时、因为 P/N 对"新"器件和"旧"器件没有任何区别。 我们需要确保使用哪种器件来保持固件稳定。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaume、

    位置取决于固件版本。 bqEVSW 的左下角将显示器件和版本号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    感谢您的回复...那么可以更新器件的固件吗? 执行该操作的硬件和软件要求是什么? 只需确定我们的定制板是否已为其准备好、或者我们是否需要添加一些内容。

    kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KR、

    可以、您可以更新板上的固件。

    bqEVSW 有一个"Pro"屏幕、bqStudio 有"Firmware"或"Programming"选项卡可供试用。