Other Parts Discussed in Thread: LMZ12001
反馈(FB)引脚处于0.65V、从而使输出电压低于所需的3.3V。输出电压当前为2.65V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Martin:
我为您的原理图运行仿真、它工作正常。
1.仔细检查 R20/R9/R15、确保 它们不是错误部件。
2.确保12Vin 正确无任何骤降。
3.仔细检查12Vin 电流限制以确保它能够提供足够的电流
4.仔细检查 PCB 布局是否与数据表中的图41相同
5.移除前馈电容不应影响 FB 电压和输出电压。 CFF 仅影响负载瞬态性能。 我认为该器件有问题、如果超过4个部件正常、则焊接也有问题。 LMZ12001是否可以回流? 对器件进行去焊、并检查器件下方是否有任何焊料或助焊剂残留物。 用酒精进行深度清洁、然后将部件焊接回来。 然后检查 FB 电压、该电压应为0.8V。
谢谢、
Nancy
您好、Nancy、
我们已完成上述所有操作、并可以确认所有操作均已正确实施、如数据表中所述。 我刚刚收到了第二个组装好的 PCB。 上电时、我们注意到使能引脚保持在0.6V、输出保持关闭。 移除 EN 电阻器没有任何变化。 我们在 EN 引脚上施加了外部3V3、稳压器启动并工作。
我可以向您发送我们从 Digi-Key 购买的 LMZ12001的批号、我是否可以要求您验证组件的使用年限?