This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12001:FB 引脚电压为0.65V、而非0.8V

Guru**** 2503035 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ12001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107567/lmz12001-fb-pin-sitting-at-0-65-v-and-not-at-0-8-v

器件型号:LMZ12001

反馈(FB)引脚处于0.65V、从而使输出电压低于所需的3.3V。输出电压当前为2.65V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您的 FB 电阻器是什么? 根据数据表第8.2.2.3节、FB 电阻器应在1k 至10k 范围内、并确保其处于推荐范围内。  

    2. 确保转换器具有10-20mA 的微型负载、以确保正常运行。

    3.请彻底清洁 FB 引脚/FB 电阻器和所有转换器区域、以排除磁通污染。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    反馈电阻看起来不错。 您可以尝试项目#2和#3吗? 您能否移除 C3 (22nF)前馈电容、看看是否有任何改进?

    1.所有电路板是否都有此问题、还是只有一个电路板?

    2.输入电压和输出电流是多少?

    3.将输出电容 C4/C5从10uF 增加到47uF。3.3V 降额后、10uF 非常小。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在未来几天内收到更多电路板。 我将确认它是否只是该板。

    输入电压为12V、预期输出电流在350mA 和800mA 之间变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在输出端增加了30mA 的微型负载、并将输出电容增加到100uF 以上。 输出电压或反馈引脚无变化。 我们现在将移除前馈电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们移除了前馈电容器、输出电压降至1.956V。是否应该尝试更大的前馈电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin!

    Nancy 明天将回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我为您的原理图运行仿真、它工作正常。

    1.仔细检查 R20/R9/R15、确保 它们不是错误部件。

    2.确保12Vin 正确无任何骤降。

    3.仔细检查12Vin 电流限制以确保它能够提供足够的电流

    4.仔细检查 PCB 布局是否与数据表中的图41相同

    5.移除前馈电容不应影响 FB 电压和输出电压。 CFF 仅影响负载瞬态性能。 我认为该器件有问题、如果超过4个部件正常、则焊接也有问题。 LMZ12001是否可以回流?  对器件进行去焊、并检查器件下方是否有任何焊料或助焊剂残留物。 用酒精进行深度清洁、然后将部件焊接回来。 然后检查 FB 电压、该电压应为0.8V。

    谢谢、

    Nancy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    我们已完成上述所有操作、并可以确认所有操作均已正确实施、如数据表中所述。 我刚刚收到了第二个组装好的 PCB。 上电时、我们注意到使能引脚保持在0.6V、输出保持关闭。 移除 EN 电阻器没有任何变化。 我们在 EN 引脚上施加了外部3V3、稳压器启动并工作。  

    我可以向您发送我们从 Digi-Key 购买的 LMZ12001的批号、我是否可以要求您验证组件的使用年限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin!

    Nancy 将在下周一回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shuai、我能问您 LMZ12001是否可水洗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    是的、LMZ12001是可水洗的。 您可以用水清洁它。 您是否意味着转换器无法使用电阻分压器启动? 如果您施加12V 输入电压、EN 引脚电压应为3.2V。 为什么是0.6V? R10/R28的值是否正确?  请向我发送批号。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    请确保 R10/R28正确无误。请用水或酒精清洁这些引脚区域(FB 引脚/EN 引脚)、然后吹风以使电路板干燥。 应存在磁通污染、以使 EN 引脚或反馈引脚电阻器的值更低。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    批号/批次追踪代码为:18AXT8G3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    将与团队进行核实、下周可能会让您回来。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了这份报告 :https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/~No%20Display/Texas%20Instruments%20PDFs/LMZ12_LMZ14_Generic_8D_Report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    从报告中可以看到、TI 已经改进了这一流程、现在应该没有问题了。 我会将其发送给 QC 团队进行检查、并在下周让您回来。

    同时、您能否检查在拆焊后器件上是否有任何焊料挤出? 还要检查制造商是否遵循 TI 电源模块 SMT 指南、包括焊锡膏、回流焊曲线和湿度处理?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在已经向汇编器强调了这些指导原则。 我将收集去焊的器件、看看我们是否可以打开它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    QC 团队的反馈。

    1.您使用的具体器件型号是什么? 例如、LMZ12001TZxx 或 LMZ12001TZExx 或 LMZ12001TZXxx 等?

    2.如果可能、您能否拍摄包装盒或包装袋、批次追踪代码、发货信息和器件标识的图片。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nancy

    感谢您的所有支持。 我们可以得出结论、它是汇编错误。 它们使用的温度高于245度、最高温度为20秒。 我们有第三块板、我们使用了较低的温度、其工作原理与预期的一样。

    您好!

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的更新。 真是个好消息。 但是、我们的 QC 团队仍然希望了解批次追踪代码/标记/批次信息、因为您提供的批次追踪代码与 TI LTC 标准不匹配。 TI 过去有一个假冒产品团队来研究此类情况。

    谢谢、

    Nancy