This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5520:温度传感器的使用

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108138/lp5520-usage-of-temperature-sensor

器件型号:LP5520

大家好、  

我在客户处收到以下问题:  

"我们计划在项目的下一个迭代中使用 LP5520、我们想知道是否需要使用温度传感器、以及我们应该如何实现它、因为在我们的情况下、RGB LED 将分布在大约186mm 的一行中。"

需要温度传感器的决定因素是什么? 是否需要任何其他信息来回答该问题?  

提前感谢!
此致、  
Jens  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    [~ userid="435282" URL"μ C/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1108138/lp5520-use-of temperature sensor"]需要温度传感器的决定因素是什么? 是否需要任何其他信息来回答该问题?  [/报价]
    • 首先、我想检查客户在 LP5520中使用的终端设备/应用。 它是用于背光照明还是单串 RGB LED?  
    • 温度传感器不是强制性的;它取决于 客户对白平衡的要求。 有关更多详细说明、请参阅第7.3.2.1节"白平衡控制"、了解更多信息。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aaron 提供的信息、  
    到目前为止、我还没有任何反馈、我会在收到任何新闻后随时向您提供最新信息。  

    此致、  
    Jens  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无原子。 期待客户的任何反馈。

    此致、

    Aaron