请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5520 大家好、
我在客户处收到以下问题:
"我们计划在项目的下一个迭代中使用 LP5520、我们想知道是否需要使用温度传感器、以及我们应该如何实现它、因为在我们的情况下、RGB LED 将分布在大约186mm 的一行中。"
需要温度传感器的决定因素是什么? 是否需要任何其他信息来回答该问题?
提前感谢!
此致、
Jens
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jens:
[~ userid="435282" URL"μ C/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1108138/lp5520-use-of temperature sensor"]需要温度传感器的决定因素是什么? 是否需要任何其他信息来回答该问题? [/报价]此致、
Aaron