请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5861 你(们)好
对于并行2个通道以获得100mA 输出电流的应用、如何设置 PWM 占空比?
我假设由于我需要使两个通道灌入相同的电流、因此两个通道的 PWM 设置应该相同。
您能否确认我在这里的理解是否正确? 是否有任何其他建议的方法来设置 PWM 占空比?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
是的、它需要在启动后重新配置、但我认为 LP5861不需要重复启动。 对于 PWM 调光、我们有类似的寄存器、如下所示。
此致、
Aaron