This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861:在100mA 应用中并联2个通道时的 PWM 占空比设置

Guru**** 2515970 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109205/lp5861-pwm-duty-setting-when-paralleling-2-channels-in-100ma-application

器件型号:LP5861

你(们)好

对于并行2个通道以获得100mA 输出电流的应用、如何设置 PWM 占空比?

我假设由于我需要使两个通道灌入相同的电流、因此两个通道的 PWM 设置应该相同。

您能否确认我在这里的理解是否正确? 是否有任何其他建议的方法来设置 PWM 占空比?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于满量程电流输出、您需要修改寄存器004h (IOUT_MAX)、00Ch~00Fh (CC)、100h~111h (DC)值。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    用于响应的 THx。

    刚刚检查了数据表、 (IOUT_MAX)寄存器设置为3h、这意味着默认情况下为15mA。

     用户是否 需要将寄存器配置为7h 以在每次启动时获得50mA 电流?

    我还指出、模拟调光部分中仅提到 MC、CC 和 DC 设置规范、PWM 调光 是否也需要 此类设置?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    [引用 userid="414118" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109205/lp5861-pwm-占空比设置-何时并联-2通道输入100mA-application/4110799#4110799"] 用户 是否需要将寄存器配置为每启动一次7h[?]

    是的、它需要在启动后重新配置、但我认为 LP5861不需要重复启动。 对于 PWM 调光、我们有类似的寄存器、如下所示。

    此致、

    Aaron