尊敬的所有人:
我们使用 TPS65400的输出为 FPGA 内核生成1.2V 电压。 在我们将 FPGA 复位置为有效后、我们注意到电源轨会增大、从而触发 OVP。
我们尝试在没有结果的情况下激活 DCM 模式。 甚至添加10mA 的静态负载也有助于使其稳定。
在随附的屏幕截图中、您可以找到 CH1深蓝色开关节点 CH2浅蓝色1.2V 电源轨 CH4绿色 PGOOD 输出
可能是补偿网络问题?
提前感谢
Stefano
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
我们使用 TPS65400的输出为 FPGA 内核生成1.2V 电压。 在我们将 FPGA 复位置为有效后、我们注意到电源轨会增大、从而触发 OVP。
我们尝试在没有结果的情况下激活 DCM 模式。 甚至添加10mA 的静态负载也有助于使其稳定。
在随附的屏幕截图中、您可以找到 CH1深蓝色开关节点 CH2浅蓝色1.2V 电源轨 CH4绿色 PGOOD 输出
可能是补偿网络问题?
提前感谢
Stefano
尊敬的 Shuai
感谢您的快速回复。
我们使用相同的结果来尝试这两种配置;实际上、我们从默认 CCM 模式开始、并注意到问题。
因此、我们在 D6H IOUT_MODE 寄存器位0上激活 DCM 模式写入"0"、但结果相同。
其它详细信息:
我们的工作频率为@ 1.3MHz、并具有1nF +26.1k 欧姆和5pf 的3类补偿网络。
输入分压器为15k /30k
Stefano
尊敬的 Shuai:
我们使用 FREQUENCY 相位寄存器(D7h)降低了一半频率。 这似乎是一个很好的主意、因为我们需要 Vin 和 Vout 之间的1/10比率、并且基频减半、我得到的占空比为1.5us、是最小 Ton 的十倍。
尽管如此、在 DCM 模式和 CCM 模式下都会触发 OV。 在 DCM 模式下运行只需较长时间。
在所附图片中、C1是开关节点、C2是输出电压。
为了解决问题、我们使用 PIN_CONFIG_00寄存器(D2h)屏蔽了1.2电压轨的 PGOOD。
我建议在 TPS65400数据表中添加一段、其中包含有关轻负载的更深入注意事项。
非常感谢 您的帮助。