This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO:LDL1117S33R 或 ADP3339AKCZ-3.3的替代产品

Guru**** 1211100 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109144/ldo-replacement-to-ldl1117s33r-or-adp3339akcz-3-3

主题中讨论的其他器件:TLV767

我的客户需要一个具有成本效益的 LDO

VINmax 4.2V

输出电压3.3V

输出电流为1.2A

我查看了 TLV767、但它仅为1.0A。  

谢谢

Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Josef、

    遗憾的是、我可以看到的最便宜的 Iout >1A 的选项是 LM1085 

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    -Jimmy