Other Parts Discussed in Thread: LP5523
大家好、
因此、作为我们设计的一部分、我们将使用 LP5523。
作为我们的要求之一、我们需要使用非基于 I2C 的 LED 进行故障指示、但理想情况下、我们希望使用 LP5523提供的 PWM 功能使该 LED 加倍。
问题是:
如果我们连接故障 LED、使其由外部电路正向偏置 、但也与 LP5523并联、这是否会导致 LP5523发生故障?
一些重要背景:
LED 将由与 VDD 相同的电源驱动、因此绝不会超过 LP5523引脚的绝对最大值或建议额定值。
VDD 是一个稳压3.3V 电源、具有接地端
LED 位于 VDD 直接通道 D7-D9上。
LP5523的 EN 引脚连接了 VDD
当 GPIO 被控制时、它将被简单地控制-通过饱和中的晶体管打开或关闭-而不是 PWM 等
当 I2C 受控时、我们将确保 GPIO 通道在 LP5523期间不导通

我的担忧是:
* LP5523将提供导通路径或被外部电压损坏、因为它不会灌入电流
* LP5523的运行将与此条件发生冲突-无论是在 GPIO 运行期间还是从 GPIO 切换到 I2C/PWM 时。 LP5523是否会检测到此情况并设置故障标志?