This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5523:LED 通道上的外部电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108814/lp5523-external-voltage-on-led-channel

器件型号:LP5523

大家好、  

因此、作为我们设计的一部分、我们将使用 LP5523。  
作为我们的要求之一、我们需要使用非基于 I2C 的 LED 进行故障指示、但理想情况下、我们希望使用 LP5523提供的 PWM 功能使该 LED 加倍。

问题是:

如果我们连接故障 LED、使其由外部电路正向偏置 、但也与 LP5523并联、这是否会导致 LP5523发生故障?

一些重要背景:
LED 将由与 VDD 相同的电源驱动、因此绝不会超过 LP5523引脚的绝对最大值或建议额定值。  
VDD 是一个稳压3.3V 电源、具有接地端
LED 位于 VDD 直接通道 D7-D9上。
LP5523的 EN 引脚连接了 VDD

当 GPIO 被控制时、它将被简单地控制-通过饱和中的晶体管打开或关闭-而不是 PWM 等
当 I2C 受控时、我们将确保 GPIO 通道在 LP5523期间不导通



我的担忧是:
* LP5523将提供导通路径或被外部电压损坏、因为它不会灌入电流
* LP5523的运行将与此条件发生冲突-无论是在 GPIO 运行期间还是从 GPIO 切换到 I2C/PWM 时。 LP5523是否会检测到此情况并设置故障标志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    [~ userid="524258" url="支持/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108814/lp5523-external-voltage-on led-channel"]如果我们将故障 LED 接线、使其由外部电路正向偏置 、但也与 LP5523并联、则会导致故障[LP5523]

    我认为可以为 D13 LED 设计 GPIO 和 I2C 的 OR-ing、如原理图所示。  

    此致、

    Aaron