This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:关于 BQ25792的输入电流限制值

Guru**** 2315160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, USB-PD-CHG-EVM-01, TPS25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107472/usb-pd-chg-evm-01-about-input-current-limit-value-of-bq25792

器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他器件:BQ25792TPS25750

大家好、

 

我知道 EVM 上的 IINDPM (ILIM_HIZ)=500mA 设置,并且不连接 D+和 D-引脚。

目前、我们的客户可以在以下条件下提供2.5A 输出电流。

因此、输入电流限制大于500mA。

 

VBUS=20V/2.25A (45W)

VSYS=16V

Iout=2.5A

  

我有两个问题。

 

----

[第1季度]

您能告诉我们 EVM 上的 BQ25792输入电流限制值吗?

 

[第2季度]

启动后多久应用" IINDPM (ILIM_HIZ)=500mA"?

 

顺便说一下,我在数据表中找到了“9.3.4.5输入源类型检测”和“9.3.4.5.1 D+/D-检测设置输入电流限制”。

的 D+和 D-引脚在 EVM 上是断开的、因此我猜 BQ25792无法检测 D+和 D-。

因此、BQ25792不知道" 1. 将输入电流限制(IINDPM)寄存器更改为设置电流限制"。

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 EVM 时、输入电流限制默认为0.5A。 充电器在启动后默认以1A 或2A 的电流充电。

    2.(ILIM_HIZ)=500mA 在启动后立即应用、因为它由电路板上的电阻器进行编程。 之后、可通过 I2C 或 D+ D-引脚对寄存器进行编程。 插入 USB 适配器后、D+ D-引脚将对寄存器进行编程。

    该设置的 VBAT 电压是多少? 此外、您能否测量精确的输入电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ether-San、

     

    感谢您的快速回复。

    VBAT 为16.4V,不能精确测量输入电流。

    但是。  EVM 可以提供 IOUT=2.5A 电流、因此电流限制大于500mA。

    (顺便说一下、如果 IOUT 为2.6A (增加)、电流也会从电池流出。)

     

    EVM 上 BQ25792的 D+和 D-引脚未连接。

    不过、BQ25792的行为是否如下?

    插入 USB 适配器后、> D+ D-引脚将对寄存器进行编程。

     

    如果是、您能不能让我们知道此时的电流限制值?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    对于 USB-PD-CHG-EVM-01、输入电流限制由 TPS25750固件根据协商的协议进行设置。

    如果仅输入电流无法支持您的负载、则电池将会降低、并可能进入补充模式以提供必要的电源。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

     

    我理解您的意见。

    >对于 USB-PD-CHG-EVM-01、输入电流限制由 TPS25750固件根据协商的协议进行设置。

     

    我还有一个问题。

    EVM 上 BQ25792的 D+和 D-引脚未连接。

    然后、BQ25792的输入电流限值是否为“3A”?

    (我猜“D+和 D-针脚打开”=“未知适配器”,因此输入电流限制为3A。)

    我的理解是否正确?

    如果没有、您能告诉我们价值吗?

     

     

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    如前所述、输入电流限制将由 TP25750根据寄存器0x06中所连接 PD 源的额定电流进行设置。 D+/D-未连接、以便于进行此编程。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

     

    感谢您的始终如一的支持。

    我还有一个问题。

     

    我知道“输入电流限制将由 TP25750根据寄存器0x06中所连接 PD 源的额定电流设置”。

    然后、是否也设置了 BQ25792的 EN_EXTILIM (从"1h"到"0h")?

     

    EN_EXTILIM 的“1h”是默认值。

    如果为"1h"、则 BQ25792的输入电流限制为500mA (ILIM_HIZ 引脚设置值)。

    因此、我知道 EN_EXTILIM 必须为"0h"。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    应通过 TPS25750将 EN_EXTILIM 设置为0h 禁用。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike-San、

    感谢您提供信息。

    此致、

    隐藏