This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:如果 BQ25790和 Vbus 的 I2C 上拉电压序列会影响工作状态?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104817/bq25790-if-the-sequence-of-i2c-pull-up-voltage-of-bq25790-and-vbus-will-impact-work-status

器件型号:BQ25790

你(们)好

客户发现、如果先添加 I2C 的上拉电压、然后输入 Vbus 电压、BQ25790工作不正常、VSYS 仅输出2.3V、无 Vbat 电压。  如果  Bq25790和 Vbus 的 I2C 上拉电压序列会影响工作状态?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    您能否在 I2C 插入时发送示波器截图? 您也可以发送寄存器吗?

    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答、我们解决了 I2C 问题。 还有另一个问题、希望能得到您的支持

    VBAT 引脚 Vbus 输入 VSYS 和 Vbat 工作不稳定 当 只有 Type-C (9V/2A)输入连接 到 Vbus 并且 没有电池连接时, 原理图 如下所示  

    请查看我的示波器屏幕截图输入、包括 Vbat、VSYS 和 SW。即使 Vbus 存在、我们发现 VSYS 下降到低于 VSYS_MIN、SW 停止开关。在我看来、Vbus 存在时 VSYS 将一直比 VSYS_MIN 好。  

    您是否知道导致这 种现象的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    SYS 上是否有负载?

    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SYS 上有大约100mA 的负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    现场侧的信息更新。 我们发现寄存    器显示当软件停止工作时 Vbat 为 OV。当客户将输入电压增加到9.5V 时、不稳定状态将消失、VSYS 将保持在8.4V。

    您能否帮助分析在没有电池的情况下发生 Vbat OV 的原因。 以及在增加输入电压后 Vbat OV 为何正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    这些信息很有用。

    您可以向我发送充电器寄存器吗? 是否有任何标志?

    此致、
    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请参阅下图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    您能否发送更大的屏幕截图以便我可以看到整个屏幕?

    我看到 VAC2 OVP 处于活动状态。 请记住、BQ25790 VAC OVP 默认触发7伏电压。 需要在启动时重新写入 VAC OVP I2C 寄存器。 这可能不是您的问题、但我无法告诉您、直到我获得更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您能告诉我您需要的全部信息吗? 还是寄存器屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在字段视图中、您能否选择保存寄存器并将寄存器文本文件发送给我。 您还可以拍摄整个屏幕的屏幕截图并将其发送给我。 我需要所有寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢! 我稍后会将其发送给您。

    顺便说一下,当 Vbus=9V、Isys=100mA 时,在我们的 EVM 上是否会出现这种工作状态,而 BAT 引脚上不会出现电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    我有新信息。 这是 BQ25790上的已知问题。 要解决此问题、您需要在 BAT 上添加470 μ F 电容或禁用充电。

    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢,这对   我们有很大帮助。在便携式产品的 Bat 引脚上添加470u 电容是没有意义的。

    出现此问题的原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    在未连接电池的情况下导致转换器关断的过冲是快速启动充电电流带来的不利副作用。  最佳解决方案是禁用充电或在未连接电池的情况下将充电电流设置为极低。 正如 Ethan 提到的、在 BAT 上添加更多电容也可以防止过冲。  不幸的是,没有其他解决方法。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

     此问题是否与输入电压范围有关?  

    客户发现当 Vin 等于5V 时没有问题、当 Vin 等于9V 时就会出现问题