你(们)好
客户发现、如果先添加 I2C 的上拉电压、然后输入 Vbus 电压、BQ25790工作不正常、VSYS 仅输出2.3V、无 Vbat 电压。 如果 Bq25790和 Vbus 的 I2C 上拉电压序列会影响工作状态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
感谢您的回答、我们解决了 I2C 问题。 还有另一个问题、希望能得到您的支持
VBAT 引脚 Vbus 输入 VSYS 和 Vbat 工作不稳定 当 只有 Type-C (9V/2A)输入连接 到 Vbus 并且 没有电池连接时, 原理图 如下所示

请查看我的示波器屏幕截图输入、包括 Vbat、VSYS 和 SW。即使 Vbus 存在、我们发现 VSYS 下降到低于 VSYS_MIN、SW 停止开关。在我看来、Vbus 存在时 VSYS 将一直比 VSYS_MIN 好。
您是否知道导致这 种现象的原因?