This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:从电源模块的 CELL15获取连接

Guru**** 2527810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108149/bq76940-taking-connection-from-cell15-for-power-supply-module

器件型号:BQ76940

您好!

我们使用 BQ76940 AFE 设计15S BMS、使用 ST32 MCU 作为主机控制器、并使用 UART 和 CAN 进行通信。 由于 AFE BQ76940的 REGOUT 引脚的电流限制、我们计划使用外部降压或 LDO 电路来满足 MCU 和 CAN 的电源要求。 我想了解一些内容、

1:我们能否从 CELL15获取电源的分接、它是否会影响电池电压测量和平衡。

2 -正如您在原理图中看到的、我们使用6引脚和10引脚连接器配置来连接15S 电池组、 当我们从 CELL15进行分接时,我们必须仅在连接上下连接器(即6引脚连接器和10引脚连接器)后才能获得降压或 LDO 的输出。 但我观察到、在连接下部连接器(即6引脚连接器)后、我们将在降压/LDO 处获得输出、甚至无需连接上部连接器(即10引脚连接器)。 您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

注意:-此原理图中未显示降压/LDO 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、  

    您可以直接从堆栈顶部获取。 它不应影响电池电压测量和平衡。  

    遗憾的是、您提供的图片具有非常低的分辨率。 您是否介意重新上传? 它还有助于查看降压/LDO 电路。 如果您只对电池15进行了轻触、我不知道为什么仅连接底部六个电池就会为电池供电。 该器件可能会通过来自六节电池的电压开启。 如果您将降压/LDO 连接到 REGOUT、则可能会输出降压。  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../13S-BMS-REV_2D00_2-INTEGRATED.pdf

    您好!

    感谢您的宝贵答复、我附上了原理图 PDF 供您参考。 原理图中显示了单个16引脚连接器、但在 PCB 上、我们使用 了6引脚(下部)和10引脚(上部)连接器配置。 正如我之前所说的、我们在连接6引脚连接器(下部)后立即获得 LDO 的输出、甚至无需连接10引脚连接器(上部)。  

    REGOUT 未连接到 LDO/降压。

    BMS 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、  

    查看您的原理图后、我认为这不是我们的器件的问题。  我确认您的 LDO 与电芯15位于同一个网络上、因此我也很困惑您的 LDO 为什么要接收电源。 我能想到的唯一解释是、6引脚连接器以某种方式短接到堆栈顶部、但如果未安装顶部的10引脚连接器、则6引脚连接器和 Cell 15/BAT+ NET 之间不应存在电气连接。

    您能否检查您的电路板上的电芯5输入和 BAT+/PACK+之间是否导通? 您能否在未安装顶部10引脚连接器的情况下检查是否有电流从 VC15引脚流出?

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的宝贵答复。 我已经检查了 PCB、它适用于所有逻辑(即电池电压测量、平衡、充电和放电、 OV、UV、 SC、OC 等)、因此连接器侧不应存在问题。

    能否请检查 BAT 引脚上的电路。 我认为、在连接上部10引脚连接器之前、出现在15引脚上的是 BAT-VSS 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、  

    我想我已经为您提出了一个解决方案。 当填充底部电池组时、器件会打开、但会由于电压过低而导致 XREADY 故障。 这将阻止您的 MCU 设置 DSG 位、因此您的 DSG FET 将关闭。 CHG 具有负载检测功能(请参阅数据表)、可下拉 CHG 引脚。 下拉电阻将通过 Q17体二极管、通过 R63、D23和 R84进入 L/C-。  这就是 LDO 的供电方式。

    谢谢、
    Caleb