您好!
我们使用 BQ76940 AFE 设计15S BMS、使用 ST32 MCU 作为主机控制器、并使用 UART 和 CAN 进行通信。 由于 AFE BQ76940的 REGOUT 引脚的电流限制、我们计划使用外部降压或 LDO 电路来满足 MCU 和 CAN 的电源要求。 我想了解一些内容、
1:我们能否从 CELL15获取电源的分接、它是否会影响电池电压测量和平衡。
2 -正如您在原理图中看到的、我们使用6引脚和10引脚连接器配置来连接15S 电池组、 当我们从 CELL15进行分接时,我们必须仅在连接上下连接器(即6引脚连接器和10引脚连接器)后才能获得降压或 LDO 的输出。 但我观察到、在连接下部连接器(即6引脚连接器)后、我们将在降压/LDO 处获得输出、甚至无需连接上部连接器(即10引脚连接器)。 您能解释一下为什么会发生这种情况吗?
注意:-此原理图中未显示降压/LDO 电路。