This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:它能否使用 SiC MOSFET 驱动半桥

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108167/ucc21520-can-it-drive-a-half-bridge-with-a-sic-mosfet

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件: UCC21530

大家好、

我们的客户希望确认 UCC21520是否可以使用 SiC MOSFET 驱动半桥。 根据我们的客户、他找不到有关如何将 SiC MOSFET 串联连接到栅极驱动器的任何信息或示例。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    通常、我们建议将 UCC21530用于 SiC 应用、因为它具有12V UVLO。 如果电源开关与8V UVLO 阈值兼容、则可以使用 UCC21520。 如果 客户想查看示例、我们有一个参考设计使用 UCC21530来驱动半桥中的 SiC MOSFET。

    我们还 提供了一个常见问题解答、用于比较我们的双通道驱动器、供您将来参考。

    请告知我们客户是否对此主题有任何其他问题!

    最棒的

    Olivia Brandel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

     您是否有 UCC21530库存、因为这是建议使用的器件? 我想使用它、而不是 UCC21520。

    此致、

    Ikenna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikenna、

    如果您使用 myTI 帐户登录、则可以在我们的参数表中查看库存。 我上次查看时、似乎 有些器件可用(但请注意、库存在当今环境中可能会快速变化)。 如果您对这些器件还有任何疑问、请开始新主题或使用"提出相关问题"按钮。  

    谢谢!

    最棒的

    Olivia Brandel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    这是否意味着它可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    它显示它不可用。 我是否可以使用任何替代方法?

    此致、

    Ikenna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikenna、  

    为供将来参考、库存显示在"订购和质量"选项卡下 、链接在此处。 您可以使用"订阅更新"按钮(如屏幕截图所示)获取有关可用性的更新、以及其他信息。

    关于另一种选择,请见我对达尼洛的原始答复。 您可以使用的替代方案可能取决于您所需的 UVLO 阈值。 请参阅该响应中的链接常见问题解答、了解有关我们双通道驱动器的更多详细信息。

    如果您在此之后有更详细的问题、请使用"提出相关问题"按钮。 谢谢!

    最棒的

    Olivia Brandel