主题中讨论的其他器件: UCC21530
大家好、
我们的客户希望确认 UCC21520是否可以使用 SiC MOSFET 驱动半桥。 根据我们的客户、他找不到有关如何将 SiC MOSFET 串联连接到栅极驱动器的任何信息或示例。
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Danilo、
通常、我们建议将 UCC21530用于 SiC 应用、因为它具有12V UVLO。 如果电源开关与8V UVLO 阈值兼容、则可以使用 UCC21520。 如果 客户想查看示例、我们有一个参考设计使用 UCC21530来驱动半桥中的 SiC MOSFET。
我们还 提供了一个常见问题解答、用于比较我们的双通道驱动器、供您将来参考。
请告知我们客户是否对此主题有任何其他问题!
最棒的
Olivia Brandel
您好、Ikenna、
为供将来参考、库存显示在"订购和质量"选项卡下 、链接在此处。 您可以使用"订阅更新"按钮(如屏幕截图所示)获取有关可用性的更新、以及其他信息。
关于另一种选择,请见我对达尼洛的原始答复。 您可以使用的替代方案可能取决于您所需的 UVLO 阈值。 请参阅该响应中的链接常见问题解答、了解有关我们双通道驱动器的更多详细信息。
如果您在此之后有更详细的问题、请使用"提出相关问题"按钮。 谢谢!
最棒的
Olivia Brandel