This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:LM5164

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105249/lm5164-q1-lm5164

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5164

您好、先生、

我们将 LM5164-Q1转换 器用于从56到12V 的降压应用、以驱动负载630mA 负载。

我们使用了 L-C 滤波器组合、以减少输入电源的纹波并抑制不必要的噪声。

但是、在输入电源线上的 L-C 滤波器之前、我们还将反向阻断二极管串联在一起。

L= 4.7uH、C=8uF。

二极管反向阻断电压- 75V。

如果二极管与 LC 滤波器串联、则会出现任何问题、否则会增强 LM5164的保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想问的是、56V 输入电压来自您的应用中的哪个位置? 该电压是否稳定?

    如果输入电压稳定、则不需要 L-C 滤波器和二极管。 您可以在输入侧使用电容器。  设计 L-C 滤波器时应小心谨慎、它将对控制环路产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 电池16串联、以获得55V 电压。 此电源用于降压 DC-DC 转换器。 我们面临的问题是 DC-DC 转换器低侧 MOSFET 损坏在8个以上的卡中。

    在驱动负载650mA 时、我们需要一些可能损坏低侧 MOSFET 的条件。 在175kHz 频率下工作时、电感器(68uH)温度上升至65-70摄氏度。

    其余所有直流/直流转换器附近的组件在损坏的卡中都能正常工作、但低侧 MOSFET 除外。

    如果转换器的设计出现问题、我们没有说明高侧 MOSFET 在所有情况下都不会损坏的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将您的应用的特定电路图发送给我? 以便我可以更好 地帮助您解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路 C9未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电路图中、C4和 C8应为输入电容器。 在高侧 MOSFET 关断期间、它们将与 L2谐振并存储能量、  然后在 高侧 MOSFET 导通时将能量应用于低侧 MOSFET。 它将损坏低侧 MOSFET。

    因此、我建议 、如果输入电压稳定、 则不需要 L-C 滤波器和二极管。  L-C 滤波器中的 C 不应是芯片 Vin 引脚接地的输入电容。  需要注意的是、L-C 滤波器的设计应小心谨慎、这将对控制环路产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回答。

    但 L2是铁氧体磁珠、器件型号 为 BLM18EG221SZ1D。

    这包含非常低的电感值。

    我们计算了输入电容器两端的电压、同时铁氧体磁珠存储 的能量在负载为0.65A 时转换为电容器存储的能量。它甚至不超过60V。 开关节点波形也表明情况良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    根据您的波形、低侧 MOSFET 没有问题。 如果低侧 MOSFET 损坏、则输出电感器没有放电电路、电路无法正常工作。 您说 输入电容器的电压正常、根据波形、您的电路也正常工作。 我真的看不到低侧 MOSFET 的问题。

    因此、我建议如果 低侧 MOSFET 损坏、您可以尝试我之前提到的方法。

    如果不存在其他问题、则假定此问题已解决。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回答。

    在10mA 至680mA 的负载转换期间捕获以下波形。

    绿色:高侧开关

    黄色:低侧开关

    粉色:电感电流

    青色:O/P 电压(交流耦合模式)

    在该波形中、负载转换期间电感器电流从1A 升至1.68A 峰值、大约1us、在此期间低侧 MOSFET 导通且高侧 MOSFET 关断。

    那么、在此瞬态期间、低侧 MOSFET 是否存在任何问题、我们还想知道高侧和低侧 MOSFET 的 SOA 吗?

    计算器中

    fsw = 175Khz、Vnom = 52V、负载电流= 0.7-1A、

     根据 Lm5164计算器、电感器的建议值为168uH、但我们安装了68uH 值是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的波形看起来电路工作正常。 但是、很抱歉、我的一侧没有特定的 SOA 图。

    对于电感值的选择、68uH 只是数据表中特定工作条件的参考值。 我建议您使用芯片的计算工具来获得正确的电感值。

    https://www.ti.com/product/LM5164-Q1?keyMatch=LM5164-Q1&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-tools-simulation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用相同的计算器来计算您表示的电感。

    n LM5164计算器

    fsw = 175Khz、Vnom = 52V、负载电流= 0.7-1A、

     根据 Lm5164计算器、电感器的建议值为168uH、但我们在设计中安装了68uH 值。 那么、68uH 值是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的转换器在 CCM 模式下工作、68uH 似乎正常。 但 我建议您使用芯片的计算工具来获得正确的电感值。