我正在考虑将 SPMWHT541ML5XA (已连接)与 LM3509SD 结合使用。 我想运行由6个 LED 组成的灯串;我们 需要特定的光色散。 Vf (最大值)为2.9V。 电流消耗预计为每个灯串30mA、但看起来该器件可能支持更高的电流。
由于 LM3509SD 每个灯串可支持高达21.2V 的电压、是否有理由不为 MAIN 和 SUB 分别使用6个2.9V、总共17.4V 的 LED?
此外、使用10uH 电感器并假设效率为85%(5V 标称输入)、内部开关可支持高达0.12A (峰值电流限制、公式1)。 该部件或每个字符串的总数是多少?
谢谢!
Steve