This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3509:灯串长度?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105241/lm3509-string-length

器件型号:LM3509

我正在考虑将 SPMWHT541ML5XA (已连接)与 LM3509SD 结合使用。 我想运行由6个 LED 组成的灯串;我们 需要特定的光色散。 Vf (最大值)为2.9V。 电流消耗预计为每个灯串30mA、但看起来该器件可能支持更高的电流。

由于 LM3509SD 每个灯串可支持高达21.2V 的电压、是否有理由不为 MAIN 和 SUB 分别使用6个2.9V、总共17.4V 的 LED?

此外、使用10uH 电感器并假设效率为85%(5V 标称输入)、内部开关可支持高达0.12A (峰值电流限制、公式1)。 该部件或每个字符串的总数是多少?

谢谢!

Steve

e2e.ti.com/.../lm561c_5F00_rev.7.0_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    不确定我是否完全理解问题1。 您是不是说 Vout=21.2V 和17.4V 之间有任何性能差异?

    对于问题2、电流限制表示器件的总电流。 BTW、此器件的电流限制应为0.77A

    如果您不介意分享、我也会向您提出一些问题。

    1选择 LM3509的具体原因是什么?这是一款非常旧的器件? 我们仍有其他2通道器件可用。

    #2关于"光散射"、LED 驱动器的任何特定规格都需要更加注意? 这里的应用是什么? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我澄清问题1。 LM3509规格仅列出每个灯串最多5个 LED、但似乎只要灯串的总 VF 低于21V、就可以正常工作。 是这样吗? 在本例中、我们需要使用6个 LED、最大总 Vf 为17.4V。

    我们之所以使用此器件、是因为 I2C 控制很重要;我没有方便的 PWM 源。 我可以生成0-1V 或更高的模拟电压、如果这会打开替代方案的话。 即时原型构建和后续生产的组件可用性非常重要。

    光色散:适用于条形灯应用。 我们不希望使用单个大 LED、即使这样可以提供相同数量的流明。

    谢谢!

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    是的、您的理解是正确的。 提供6个具有17.4V 灯串电压的 LED。 我已经评估了输入电压为5V、输出电压为17.4V、ILED 为30mA*2、电感为10uH 时的运行条件、峰值电流在电流限制范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    关于您对旧器件的评论、是否有人担心该器件变得不可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    我是否可以询问此项目的数量和 MP 计划? 我将在内部确认该器件的状况。 BTW、该器件的终端设备是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    无需考虑此器件、因为没有 EOL 计划。谢谢