This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:如何提高效率

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, SN74LVC3G14, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103658/lmg1205-how-to-get-more-efficiency

器件型号:LMG1205
主题中讨论的其他器件: SN74LVC3G14LMG1210

您好、TI 专家、

我的客户认为 LMG1205是他们的产品、他们只是比较了旧供应商(其他供应商)和 LMG1205的效率。

结果是、LMG1205的效率略低。 (其他条件相同、只有栅极驱动器在这两种情况下是不同的。)

1.旧零件

输入:8.27V,2.12A = 17.5324W/输出:12.65W =>效率:72.15%

LMG1205

-输入:8.18V,2.08A = 17.0144W /输出:11.92W =>效率:70.06%

这两种条件之间的差异似乎很小、但该器件由锂离子电池供电、因此获得最大效率非常重要。终端客户可以使用该器件更长时间。

因此、我的问题是如何通过更改组件值或修改原理图或布局来提高效率。

您能否查看其原理图和布局? 我随附了原理图和布局、以方便您使用。

e2e.ti.com/.../LMG1205_5F00_layout.pptx

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    1. 这些输入和输出是在哪里测量的?
    2. 它们是否在两种设计中使用相同的 FET?
    3. 它们是否能够在相同的条件下运行系统?

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的支持。

    下面是您首先了解的更多信息。

    1.输入为电源8V ->直流/直流升压-> 16.6V (F2上)。它们测量电源上的电压和电流。

    输出为 RF_OUT1、是原理图的最右侧。它们在 RF_OUT1上连接了50欧姆功率衰减器、并使用频谱分析仪(传导方法)测量功率

    2.是的、他们使用相同的 FET、只是更换了栅极驱动器。

    3.我觉得他们不能。 因为输入(8V)最初是脉冲信号、所以它们无法在相同的条件下进行测试。

    这是我的问题。 (我的客户已经进行了几次测试。)

    1、将 R355和 R351的值改为1Ω Ω 和0Ω Ω、可以正常工作、但对电路有任何副作用吗?

    2.第二,他们把 R89和 R99的值改为较低的值,也是可行的,但他们担心过零。R89和 R99的最小值是多少,以避免过零?

    3.缩短 U65.7引脚和 U61.B4Pin / U65.5Pin 和 U61.A4Pin 之间的布线是否有效?

    布线的电流长度约为2mm、我们可以将其缩短至最小1mm。

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您的持续信息和更新。

    1. 在 FET 栅极上可能会看到更多的振铃。 可以通过探头检查此值、以查看其是否为相关金额。
    2. 有关 SN74LVC3G14的问题、请开始使用此主题的新主题。
    3. 我不会期望这样的改变会对数字信号产生很大的影响

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我的客户最终结束了测试、他们决定 LMG1205的效率低于他们的旧器件。

    1.您是否有任何提高效率的想法? (添加额外电路或修改布局...)

    2.传播延迟是否是影响效率的重要因素?

    (旧器件的传播延迟为9ns、数据表中的 LMG1205为35ns。LMG1210如何? 它是10ns。)

    此致、

    Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    他们使用的旧器件是什么?

    我正在研究提高该系统效率的方法。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我附加旧零件的 URL。

    https://www.psemi.com/products/power-management/gan-fet-drivers/pe29102

    确认传播延迟与效率之间的关系将大有帮助。

    (我单击了错误的已解决按钮。 抱歉!)

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    Out 设备专家目前不在办公室。 他将在下周初回来时回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的答复。 请告诉我上述问题是否有任何更新。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    竞争对手器件具有高得多的源极电流强度。 这是导致效率差异的最可能原因。 较低的驱动强度会导致 FET 保持部分导通状态的时间更长、从而导致更多的功率耗散。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的支持。

    我看到了您提到的规格。竞争器件具有2A 峰值拉电流、LMG1205具有1.2A 峰值拉电流。

    那么 LMG1210呢? 它具有1.5A 峰值拉电流。 您是否认为 LMG1210的效率远低于竞争对手的器件?

    实际上、我们认为影响效率的重要因素是传播延迟、因为低传播延迟会缩短死区时间。

    请告诉我您对此的看法。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    如果为器件提供相同的输入信号、则不应影响死区时间。 两个开关的延迟大约相等、具体取决于不匹配情况(典型值为1.5ns)

    谢谢、

    Daniel W