This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:AFE 损坏

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010074, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106499/bq76940-afe-getting-damage

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:TIDA-010074TIDA-00792

你(们)好

我为您的设计参考 TIDA-010074提供了17S BMS 设计。

300件 REGOUT 和 VSS 短路需要3次、AFE 和控制器都损坏、此时 Q21温度达到130°C  

https://drive.google.com/file/d/1rj_La_31NnyTsxFIOuMI5am_3aBSjCKg/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pranay、

    您的 C49应接地。 您的原理图上也缺少组件 D1。 我还注意到 C17、C16和 C15网络之间有0欧姆电阻器。 如果填充了这些内容、则可能会导致问题。 看起来、C5将所需的二极管完全旁路到 VC5X。 VC10X 的情况相同。

    我不会立即看到您的电路有任何其他问题。 查看我的建议是否有帮助、如果您有任何其他问题、请联系我们。  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb,感谢您的宝贵反馈。

    1)好的、我们将实施您的解决方案、将 C49接地。但我看到您的参考设计 TIDA-00792 C22未接地、D1未使用。这是否会导致 AFE 内部3.3V LDO 损坏?

    2) 2) 0欧姆电阻是 DNP 生产部件。 (仅在17至16节电池配置中使用。  

    3) 3)您能否再次查看、我 认为我们不会绕过所需的二极管  

    我们能否将损坏部件分享给您进行评估?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pranay、  

    您可以按照此处所述的特定程序将器件发回我们进行故障分析。 https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 

    请注意、如果您选择启动故障分析、支持将由不同的团队处理、我将不再通过此主题为您提供支持。 如果您决定返回、请告诉我、这样我就可以相应地关闭线程。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、  

    非常感谢与故障分析团队的联系  

    我们计划通过此设计大规模生产16S_BMS。  

    只需确认我、您是否重新验证 了上次对话中所附的内容。  

    请帮助我们验证我们的设计。  

    您能否使用同一 https://drive.google.com/drive/folders/1maxmBPzjpXknBcLL-eGNtn6pBz0vsQOE?usp=sharing 完成整个布局设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pranay、  

    我看了一下您的原理图和布局、它们看起来很好。

    您是否在同一电路板上测试了全部300个芯片? 如果是这样、我会发送到 FA。 否则、它可能是其他电路板上的不良组件。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、  

    是的、我们在同一电路板上测试了全部300个芯片、其中3个 AFE 内部 LDO 损坏以及 REGOUT 和 VSS 短接。  

    所有这些电路板均通过中国的 JLC PCB 制造。AFE 的批号:0CADNGT G4 BQ7694003。

    https://drive.google.com/file/d/1fCc68QgND9M_fZqaYysfel8fXwixlre6/view?usp=sharing

    此 AFE 是否为原始 AFE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pranay、

    故障分析团队将能够告诉您您您的零部件是否为原装零部件。

    谢谢、
    Caleb