This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:TPS74401RGRT

Guru**** 2385820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107782/tps74401-tps74401rgrt

器件型号:TPS74401

您好!

我是 HCL Technologies 的 S Sathya Shree。  我们设计了负载电流为2.5A 的 TPS74401RGRT、适用于1.1V、2.5V、1.8V、0.9V 的输出电压。 我们能否将3.3V 电压轨用于 VBIAS 而不是5V?

请向我们推荐。

谢谢

Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VBIAS = 3.3V 适用于 VOUT = 0.9V、1.1V 的情况、但对于 VOUT = 1.8V、2.5V 的情况、该器件将在 VBIAS = 3.3V 的情况下处于压降状态。 在 VIN < VOUT + VDO (BIAS)的情况下、VBIAS 需要至少比 VOUT 高1.62V (针对更高负载电流的偏置的最大额定压降)、以避免压降。  

    此致、

    Nick