请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74401 您好!
我是 HCL Technologies 的 S Sathya Shree。 我们设计了负载电流为2.5A 的 TPS74401RGRT、适用于1.1V、2.5V、1.8V、0.9V 的输出电压。 我们能否将3.3V 电压轨用于 VBIAS 而不是5V?
请向我们推荐。

谢谢
Sathya Shree
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我是 HCL Technologies 的 S Sathya Shree。 我们设计了负载电流为2.5A 的 TPS74401RGRT、适用于1.1V、2.5V、1.8V、0.9V 的输出电压。 我们能否将3.3V 电压轨用于 VBIAS 而不是5V?
请向我们推荐。

谢谢
Sathya Shree
您好!
VBIAS = 3.3V 适用于 VOUT = 0.9V、1.1V 的情况、但对于 VOUT = 1.8V、2.5V 的情况、该器件将在 VBIAS = 3.3V 的情况下处于压降状态。 在 VIN < VOUT + VDO (BIAS)的情况下、VBIAS 需要至少比 VOUT 高1.62V (针对更高负载电流的偏置的最大额定压降)、以避免压降。
此致、
Nick