请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74401 您好!
我是来自 HCL 技术的 S Sathya Shree。 我需要为 TPS74401创建输入范围为1.1V 至5.5V 的 webench 设计以及输出电压为1.1V、2.5V、1.8V、0.9V 的 WEBENCH 设计、但它显示无法针对给定的规格创建设计。 根据数据表、我曾提到输入和输出电压以及输出电流仍然无法获得。 选择器件型号时、输入会自动填充、无法创建设计。


很好地看它。
谢谢
Sathya Shree