This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:TPS74401RGRT

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107796/tps74401-tps74401rgrt

器件型号:TPS74401

您好!

我是来自 HCL 技术的 S Sathya Shree。 我需要为 TPS74401创建输入范围为1.1V 至5.5V 的 webench 设计以及输出电压为1.1V、2.5V、1.8V、0.9V 的 WEBENCH 设计、但它显示无法针对给定的规格创建设计。 根据数据表、我曾提到输入和输出电压以及输出电流仍然无法获得。 选择器件型号时、输入会自动填充、无法创建设计。

很好地看它。

谢谢

Sathya Shree

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为问题是最小输入电压和输出电压。 如果您选择的最小输入电压低于设置的输出电压、则会导致问题、因为器件可能处于压降状态。 Webench 有时出现故障的另一个原因是功率耗散;Webench 使用热指标(我认为是 RθJA)计算预期结温、如果过高、设计将无法创建。 我输入了 VIN (min)= 4V、VIN (max)= 5.5V、VOUT = 3.6V、IOUT = 10mA、设计已正确创建。

    此致、

    Nick