主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、 BQ27Z746
我已通过 EV2400将上述 EVM 连接到 BQStudio。 BQStudio 检测到器件、但 PACK 连接器上没有电压。 检查 ENAB 测试点、我发现它处于高电平、因此器件未启用。 当我按下 ENAB_WAKE 按钮时、ENABLE 引脚会降至0.7V、但启用器件的最大电压为0.4V。
检查原理图后、按下按钮时、其串联有一个51k 电阻器、因此、即使 BQ27Z746的弱上拉电阻处于其最小值、 按下按钮时提供的电压也应远低于0.7V。
是否有任何想法正在发生什么?
我还会看到 CHG 和 DSG 引脚都处于低电平。
SID