This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746EVM-047:器件未启用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107681/bq27z746evm-047-device-not-enabled

器件型号:BQ27Z746EVM-047
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ27Z746

我已通过 EV2400将上述 EVM 连接到 BQStudio。 BQStudio 检测到器件、但 PACK 连接器上没有电压。 检查 ENAB 测试点、我发现它处于高电平、因此器件未启用。 当我按下 ENAB_WAKE 按钮时、ENABLE 引脚会降至0.7V、但启用器件的最大电压为0.4V。

检查原理图后、按下按钮时、其串联有一个51k 电阻器、因此、即使 BQ27Z746的弱上拉电阻处于其最小值、 按下按钮时提供的电压也应远低于0.7V。

是否有任何想法正在发生什么?

我还会看到 CHG 和 DSG 引脚都处于低电平。

SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    将 ENAB 下拉至低电平、低于0.4V 或将 PACK+连接至 BAT+时、应将监测计从关断模式唤醒。

    我将确保尝试在跳线 J16关闭的情况下进行测试、以便主机或 EV2400的上拉电阻不会产生干扰。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、我已将 ENAB 引脚接地、但 PACK 电压仍然为零。

    J16未就位。

    如果我按下 chrgr_WAKE 按钮(将 BAT+连接到 PACK+)、只要按下按钮、电池组电压就会出现。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    确保您使用的是 BQStudio 测试版本、以便连接此 EVM。 此外、如果 BQStudio 已经检测到器件、那么它应该被唤醒并进行通信、并且不需要唤醒。 您能否共享 BQStudio 寄存器页面屏幕截图?

    听起来好像您没有启用 FET、应该有 FET 切换命令、当 FET_EN 位为0时、可以使用这些命令进行测试。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我想我的问题是 BQ 上的寄存器设置。 我们最近获得了 TI LTO 电池的 ChemID、我只是开始尝试使用它运行 BQ。 我的误解是期望 ChemID 与 BQ 的设置有联系。 因此、我需要深入了解数据表并对 BQ 进行编程、以匹配我们的 LTO 电池。

    我将接受您的答案、因为 ENAB 引脚是一个阻止问题、现已解决。 尽管如此、我认为 EVM 在连接 enab_wake 按钮的方式上是不正确的。 短接外部连接器不会接地、51k 下拉电阻仍在电路中。

    非常感谢、

    SID