This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:TI 解决方案建议

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107732/bq27421-g1-ti-solution-suggestion

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561-R2

尊敬的团队:

我们正在为下一代 BT 音频 SoC 评估寻找电量监测计 IC。 您是否知道 BQ27421-G1是否已处于 MP 阶段? 或其他 TI 建议?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    这取决于它们的系统要求。 BQ27421-G1是一种 ROM 监测计、因此其可配置性较低、设置不会保存在闪存中。 这意味着精度可能会更低、并且需要的设置较少、并且成本低于闪存监测计。 如果需要更高的可配置性、基于 BQ27Z561-R2闪存的监测计可能是更好的选择。

    此致、

    Wyatt Keller