Other Parts Discussed in Thread: TPS61170
朋友们、您好!
我们不希望在 SEPIC 配置中使用 TPS61170、需要满足以下要求:
输入电压:10V
可变输出电压:6V 至12V
输出电压应通过 PWM 进行控制。
现在的问题是:
通过 PWM 控制输出信号、
PWM 输入信号和输出电压有何关系?
是否有公式?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Delta、
CTRL 实际上是 EN 函数引脚、用于启用(禁用)芯片。 如果要使用此引脚调节输出电压、当 CTRL 为0V 时、Vout 将为0V、当 CTRL 为1.8V 时、直流输出电压(由 R1和 R2设置)。 因此、输出也将是 PWM 电压输出。 如果需要直流电压、则需要一个低通滤波器。 另请注意、由于芯片的启动时间为几 ms、因此建议将 PWM 频率设置为大约100-500Hz。
通常、还有另一种方法可以通过更改 FB 灌电流/拉电流来调节 Vout。 请查看以下应用手册以供参考。
此致、
俞宗怡
您好 Eric、
感谢您的回答以及您建议使用多个分压器来生成电压
不同的输出电压。 这就是我们到目前为止对另一个芯片所做的工作。
但我们的目标是使用采用 SEPIC 配置的 TPS61170、以更少的组件实现相同的结果
并通过改变 PWM 以线性方式进行。
您提供的信息与 TPS61170数据表中的信息似乎有所不同。
1) 1)在数据表中、无需外部 RC 滤波器。
PWM 的建议频率范围为5kHz 至100kHz
2) 2)回到我原来的问题、在 SEPIC 转换器中、输入和输出电压与以下条件相关:VO/VI = D/(1-D)。
因此、在我的示例中、固定输入电压等于 Vi = 10V。
如果 Vo=6V, D=37.5%、
如果 Vo=10V、D=50%、
如果 Vo=12V、D=54.5%
它是否可以与 TPS61170一起工作?
您好 Delta、
我认为 TPS61170可以满足您的要求。 很抱歉忘记了 TPS61170在 CTRL 引脚集成了低通滤波器。 您可以将 PWM 信号直接添加到 CTRL 引脚、输出将是直流电压。 请注意、我记得 集成式低通滤波器不够大、无法滤除 较低的频率、例如低于20kHz、建议 使用更大的 PWM 频率、如~80kHz (如果可能)。
这种方法是调节 REF 电压,SEPIC 的输出电压仍然是 VREF*(1+R1/R2),PWM 信号可以改变 VREF,即 D (PWM 信号占空比)*1.229V。
功率级占空比为 Vo/Vi = D/(1-D)、这不同于 PWM 信号占空比。
您可以使用分压 电阻器将输出电压设置为12V、并调节 PWM 信号以降低输出。
此致、
俞宗怡
您好 Eric、
感谢您的回答:
"...这种方法是调节 REF 电压,SEPIC 的输出电压仍然是 VREF*(1+R1/R2),PWM 信号可以改变 VREF,即 D (PWM 信号占空比)*1.229V。 功率级占空比为 Vo/VI = D/(1-D)、这不同于 PWM 信号占空比。您可以使用分压 电阻器将输出电压设置为12V、并调节 PWM 信号以降低输出..."
我的理解是 、在 使用 PWM 调节输出电压时、使用 TPS61170的 SEPIC 配置是无用的。
您描述的功能是升压转换器的功能、它的输出可以使用 PWM 降低。
我明白了吗?
此致