This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF4132:ADC128S052推荐参考 IIC

Guru**** 2810865 points

Other Parts Discussed in Thread: REF4132, ADC128S052, LM4128, LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106754/ref4132-adc128s052-recommended-reference-iic

器件型号:REF4132
主题中讨论的其他器件: ADC 转 VREF 选择ADC128S052LM4128LM4132

大家好、

我对 LM4128A 和 REF4132有疑问。

(1)使用 ADC128S052时、建议使用 LM4128A 作为检查 ADC 到 VREF 选择的结果。
如果您在产品页面上搜索 LM4128A、则会发现 REF4132是新版本。
使用 ADC128S052时、哪一种更好?LM4128AMF 或 REF4132?
此外、从 LM4128AMF 更改为 REF4132时、是否需要采取任何预防措施?

(2) LM4128A (左)和 REF4132 (右)的负载响应结果、
我认为 REF4132更糟糕。 为什么 REF4132的结果不佳?
例如、条件不同。


(3) REF4132数据表图13的红色框中有过冲。
这是 REF4132的特性吗? 请告诉我过冲的原因。


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ishiwata  

    •   对于 REF4132、负载从-10至+10mA 切换、而对于 LM4128、负载从 拉电流切换为0 t0 10mA。当负载从拉电流切换到灌电流时、瞬态行为变得更糟。 但与 LM4128相比、瞬态趋稳速度要快得多。  
    • 过冲是器件属性。 您可以将其包含在启动时间中。 一旦稳定、器件将正常工作。  

    您能解释一下您的系统要求吗? 我们将为您提供帮助。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    感谢您的回答。

    关于负载响应、我了解不同的负载条件会产生不同的结果。
    我还发现 REF4132具有更好的瞬态。
    我知道过冲是 REF4132的特定产品属性。
    请再次回答问题(1)。

    我还有其他问题。

    (4) LM4132的数据表描述了更改输出电容时上升时间的结果。
    当 LM4128A 和 REF4132的输出容量也不同时、是否有任何数据显示上升时间?

    (5) REF4132数据表没有3.3V 特性图。
    是否有任何文档显示3.3V 的特性?


    我非常感谢你的支持。


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山  

    以下是您的问题的答案-  

    1>REF4132与 LM4128相比具有出色的性能。  与 LM4128相比、REF4132可提供更好的精度。 REF4132可支持最大+10mA 负载、而 LM4128可支持+20mA、与 LM4128相比、REF4132的最大压降高出100mV。   

    4> REF4132显示 了使用10uF 电容器时的启动图。 它将随着电容器的减小而减小。 请告诉我您的负载电容器,我将告诉您上升时间。

    5> REF4132显示了所有变体的通用表。 3.3V 将遵循数据表特性。  

    此致

    Trailokya   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trailokya、

    感谢你的答复。

    (4)
    电容器容量未决定。
    客户希望了解当 LM4128A 和 REF4132的电容器容量发生变化时、上升时间的变化量。
    请告诉我上升时间作为指南。 例如、对于5uF 或1uF 等

    感谢您的大力支持。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山  

    让我们通过邮件来讨论这一点。  

    此致

    Trailokya