This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:电流感应电阻器的值、R1、R4、R6、R9、 数据表中的 C14、C13

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107501/tps51116-value-of-current-sensing-resistor-r1-r4-r6-r9-c14-c13-in-datasheet

器件型号:TPS51116

大家好、

我的客户正在考虑将 TPS51116用于 DDR4应用并使用电流模式、因为他们更喜欢陶瓷电容器进行输出。  

他有以下问题、您能提供帮助吗?

从以下原理图中可以看出、R8为6m Ω、客户希望知道如何计算、因为数据表中未提及 R8。 如果可能、他希望选择更容易获得的其他值。  

2.数据表中有以下公式可用于计算 R1、但下面的原理图使用0Ohm 来计算 R1。 客户想知道如何计算该值、目的是什么?

3.客户想知道如何在 下面的原理图中计算 R4、R6、R9、C14、C13。 根据结果、他希望选择更容易获得的 E24串联电阻器。  

 

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 - R8基于典型值为60mV 的过流和跳闸电压基准。 您计算的感应电阻器 R8 = 60mV/峰值电流

    2 - R1将从外部耗散一些功率。 它可用于高 VTT 电流的情况。 一种计算方法是 R*Imax = VDDQ/4。 在最大负载电流下、电压降在串联电阻 R1和内部 VTT 功率 FET 上均分

    3 -无需 R6、使用了传感电阻器 C13。 在这种情况下、应省略 R9

    4 -我将计算缓冲器并在计算过程中尽快布置  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这里是缓冲器 R4和 C14的简单说明和计算。  

    它取决于漏电感 LP 和寄生电容 CP。 这些参数与功率 FET 和布局有关。 R14应根据1的倾卸因子进行计算。 (1/2*R4)*sq root (LP/CP)=1。

    应根据振铃频率 FR 计算电容器 CP。 C13 = 1/(2 *π* FR)

    此致