大家好、
我的客户正在考虑将 TPS51116用于 DDR4应用并使用电流模式、因为他们更喜欢陶瓷电容器进行输出。
他有以下问题、您能提供帮助吗?
从以下原理图中可以看出、R8为6m Ω、客户希望知道如何计算、因为数据表中未提及 R8。 如果可能、他希望选择更容易获得的其他值。
2.数据表中有以下公式可用于计算 R1、但下面的原理图使用0Ohm 来计算 R1。 客户想知道如何计算该值、目的是什么?
3.客户想知道如何在 下面的原理图中计算 R4、R6、R9、C14、C13。 根据结果、他希望选择更容易获得的 E24串联电阻器。


谢谢。
此致、
Jo