This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:基于 BQ76920的 BMS 在充电过程中的温升

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106946/bq76920-rise-in-temperature-during-charge-in-bq76920-based-bms

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTT

我们将 BQ76920用于 BMS 设计、可在12.8V、90Ah EV 级 LiFePO4电池组中使用。 在测试阶段、发现在以20A 为电池组充电时、PCB 上的总温度快达65度。 但在30A 放电时、温度仅为35度左右。 这是正常行为吗? 或者、如其他电池组的规格所示、充电电流限制为放电电电流容量的一半、是否有任何具体原因需要做出决定?

控制端工作正常、使用从 UART 传输的数据进行验证。 上截止、下截止、短路测试成功进行。 对于电源侧、我们使用4个 CSD19536KTT MOSFET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maneesh、

    这不是 BQ76920的正常行为。 这可能是您的 PCB 设计的问题。  您是否有不同的充电和放电路径? 您将需要更宽的布线来处理更高的电流、否则电路板可能会过热。  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但放电时间没有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maneesh、

    我不确定您的放电时间是什么意思。 您是否在谈论电池组放电的总时间? 只要您有适合您的应用的 FET 数量、这一点就无关紧要。  

    谢谢、
    Caleb