Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, CSD19536KTT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 主题中讨论的其他器件: CSD19536KTT
我们将 BQ76920用于 BMS 设计、可在12.8V、90Ah EV 级 LiFePO4电池组中使用。 在测试阶段、发现在以20A 为电池组充电时、PCB 上的总温度快达65度。 但在30A 放电时、温度仅为35度左右。 这是正常行为吗? 或者、如其他电池组的规格所示、充电电流限制为放电电电流容量的一半、是否有任何具体原因需要做出决定?
控制端工作正常、使用从 UART 传输的数据进行验证。 上截止、下截止、短路测试成功进行。 对于电源侧、我们使用4个 CSD19536KTT MOSFET。