您好!
我对 MPN-TPS7B8150QDGNRQ1有疑问。
我们的要求是:输入:(6-36V)、输出:5V、20mA 环境温度-(-40 - 105摄氏度)
1) 1)由于我将此电路用于唤醒电源、因此我将 EN 引脚直接连接到输入端。 因此、我想问使能引脚中的最大电流是多少、以便该引脚不会损坏。
2) 2)我检查该 IC 在25摄氏度时是否存在过载情况、因此通过电子负载、我增大电流、在210mA 时、IC 的输出下降、当我观察该 IC 的温度10分钟时、它大约为100.6摄氏度。 该温度位于 IC 顶部。 那么、您能不能帮助我了解如何在过载情况下确定此 IC 的结温。 这种情况下的输入电压为24V。
请参阅下图以了解过载情况。

3) 3)我还检查该 IC 在105摄氏度环境下是否存在热关断情况。 我再次增大电流、在102mA 时 IC 的输出下降、当我观察 IC 温度10分钟时、它大约为127.6degC。 该温度位于 IC 顶部。 那么、您能不能帮助我了解一下在热关断条件下该 IC 的结温。 这种情况下的输入电压为24V。
我尝试通过下面的公式找到热关断条件下的结温

如果我根据数据表考虑结至外壳热阻-50.2degC/W、 根据我的计算、功率耗散为2.842W、顶部温度为127.6摄氏度、热关断条件下的结温为270.28摄氏度、数据表中提到热关断温度为175摄氏度。
我计算了热关断情况下的功率耗散、即 PD =(Vin-Vout)*Iout =(24-0.314)* 0.102 = 2.842W
您能不能说我的计算出错了。 请在热关断条件下找到下图。

4) 4)如果您观察到过载情况达到210mA、热关断情况为102mA 、那么 这两种情况下的电流差异为何如此大。 您能不能给我一个很好的理由。
如果这与热阻有关、那么您可以提供该值。
我希望得到一个有用的回复。
此致、
Ajay Sahu。