请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS73801 尊敬的团队:
客户在 其新项目中使用我们的 TPS73801、但他们面临 开启波形问题、如下所示。
请参阅原理图。 输入电压:3.3V 输出电压:2.5V
您能指导我们如何解决该问题吗?
非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.