This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801:打开波形问题

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107124/tps73801-turn-on-waveform-issue

器件型号:TPS73801

尊敬的团队:

客户在  其新项目中使用我们的 TPS73801、但他们面临 开启波形问题、如下所示。

请参阅原理图。 输入电压:3.3V 输出电压:2.5V

您能指导我们如何解决该问题吗?  

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您能否在同一幅图上和相同的电压标度上共享 Vin 和 Vout 波形?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的大力支持!

    请参阅以下内容:

    VIN:V_STBY_3V3_1  (黄色)

    VOUT:P2V5_AUX   (蓝色)

    EN:MP2143_P2V5_EN1     (紫色)

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    这正是我所期望看到的、您可以在示波器屏幕截图中看到黄色和蓝色线相互跟踪这是因为 LDO 处于压降状态、输出电压受 VIN 限制。 解决此问题的方法有两种、如果您希望 LDO 输出上的斜升更具线性、则可以进一步延迟 EN 或更快地斜升 VIN。

    此致、

    标记