Other Parts Discussed in Thread: LM723
您好!
LM723是否具有热关断特性? 我想知道器件是否在结温超过最大额定值(+150C)时自行关断?
谢谢、
Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Jimmy、
感谢您的快速响应。
我正在考虑在需要低电流限制(20mA 甚至更低)的应用中使用该器件(不带晶体管)。 稳压器将需要降低相当多的电压(从 Vin 到 Vout 大约为24VDC)、因此我担心功耗。 该环境可能处于相当高的温度(例如85摄氏度的环境温度)。 在这些条件下、我看起来可能接近最高结温。 我不想使用前置稳压器来帮助降低功耗。
我应该查看的另一个部分是否具有该范围内可调节的电流限制、该范围还可能具有更好的 Theta-ja 或 Theta-jc? 最好能够使用具有散热焊盘的器件来帮助散热。
谢谢、
Steve
您好、Steve、
我在寻找 具有电流限制调节功能和较低 Theta-ja 的器件:
https://www.ti.com/product/LM350A
https://www.ti.com/product/LM317A
https://www.ti.com/product/LM338
https://www.ti.com/product/LM1086
这些选项中的任何一个都适合您吗?
谢谢、
-Jimmy