This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM723:热关断?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107191/lm723-thermal-shutdown

器件型号:LM723

您好!

LM723是否具有热关断特性? 我想知道器件是否在结温超过最大额定值(+150C)时自行关断?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    该器件已使用20多年、因此我们无法确切确定该器件是否具有与大多数其他器件相同的热关断功能。  

    您是否打算在应用中使用外部晶体管? 如果是这样、则不太可能接近此最高结温。

    谢谢、

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    感谢您的快速响应。

    我正在考虑在需要低电流限制(20mA 甚至更低)的应用中使用该器件(不带晶体管)。  稳压器将需要降低相当多的电压(从 Vin 到 Vout 大约为24VDC)、因此我担心功耗。  该环境可能处于相当高的温度(例如85摄氏度的环境温度)。  在这些条件下、我看起来可能接近最高结温。  我不想使用前置稳压器来帮助降低功耗。

    我应该查看的另一个部分是否具有该范围内可调节的电流限制、该范围还可能具有更好的 Theta-ja 或 Theta-jc?  最好能够使用具有散热焊盘的器件来帮助散热。

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    我在寻找 具有电流限制调节功能和较低 Theta-ja 的器件:

    https://www.ti.com/product/LM350A

    https://www.ti.com/product/LM317A

    https://www.ti.com/product/LM338

    https://www.ti.com/product/LM1086

    这些选项中的任何一个都适合您吗?  

    谢谢、

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您提供这些信息。  我将查看这些器件。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很高兴为您提供帮助。

    谢谢、

    -Jimmy