This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:适用于非隔离式系统的 SDAI 和 SDAO

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106716/tps23880-sdai-and-sdao-for-non-isolated-system

器件型号:TPS23880

尊敬的 TI:

当我使用非隔离式系统时、我对 SDAI 和 SDAO 连接有疑问。

我能否将 SDAI 和 SDAO 短接在一起、然后直接连接到 MCU SDA?

如下所示的连接:

TPS23880 (SDAI + SDAO)-------- 直接连接到--- MSP430 (SDA)

TPS23880 (SCL)--- 直接连接到--- MSP430 (SCL)

可以用吗?

谢谢你  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Loi、

     是的。 可以了。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 很棒!!!!!