请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23880 尊敬的 TI:
当我使用非隔离式系统时、我对 SDAI 和 SDAO 连接有疑问。
我能否将 SDAI 和 SDAO 短接在一起、然后直接连接到 MCU SDA?
如下所示的连接:
TPS23880 (SDAI + SDAO)-------- 直接连接到--- MSP430 (SDA)
TPS23880 (SCL)--- 直接连接到--- MSP430 (SCL)
可以用吗?
谢谢你
此致、