您好!
导入 TPS65023的 PSpice 模型后、有一些名为 FPWMDCDC1和 PGOOD 的引脚、我无法将它们与数据表中的引脚名称相关联。
您能否告诉我、为了使该仿真正常工作、需要如何连接这些引脚?

谢谢
伊凡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ivan、
查看 此器件的原理图检查清单。 如果您想查看完整的原理图、请填写"Check if complete"列并与我们分享完成的文档、以便我们提供第二次通过。
只看上面分享的原理图部分、我会注意 VINDCDC1引脚应连接到与 VINDCDC2、VINDCDC3和 VCC 引脚相同的电源。 我不确定您的完整设计是什么样子、但1.5V 电池不支持其他直流/直流电源轨上的3.3V 输出。 此外、根据 数据表中的此部分、我相信 VCC 引脚被监控的 UVLO 阈值为2.35V:

为了实现更好的定序控制、DCDC1_EN 引脚通常与输入电压分开连接。 您可能需要将使能端与输入端分开、以便在打开电源轨之前实现稳定的输入电压。 在输入电压准备就绪之前打开电源轨可能会导致电源故障。
此致、
James