This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:导入 PSPICE 模型

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104020/tps65023-importing-pspice-model

器件型号:TPS65023

您好!

导入 TPS65023的 PSpice 模型后、有一些名为 FPWMDCDC1和 PGOOD 的引脚、我无法将它们与数据表中的引脚名称相关联。

您能否告诉我、为了使该仿真正常工作、需要如何连接这些引脚?

谢谢

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    我们分配给该项目的工程师将在下周上班。 她届时会作出回应。 谢谢你。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    这些实际上是寄存器位、而不是引脚。 将 FPWM 引脚上拉为高电平可实现强制 PWM 操作。 PGOOD1表示电压已达到目标窗口。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomi 您好!  

    此原理图有什么问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    很抱歉耽误您的时间、支持此器件的指定工程师将很快返回给您。  

    此致、

    Ishtiaque Panhwar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    查看 此器件的原理图检查清单。 如果您想查看完整的原理图、请填写"Check if complete"列并与我们分享完成的文档、以便我们提供第二次通过。

    只看上面分享的原理图部分、我会注意 VINDCDC1引脚应连接到与 VINDCDC2、VINDCDC3和 VCC 引脚相同的电源。 我不确定您的完整设计是什么样子、但1.5V 电池不支持其他直流/直流电源轨上的3.3V 输出。 此外、根据 数据表中的此部分、我相信 VCC 引脚被监控的 UVLO 阈值为2.35V

    为了实现更好的定序控制、DCDC1_EN 引脚通常与输入电压分开连接。 您可能需要将使能端与输入端分开、以便在打开电源轨之前实现稳定的输入电压。 在输入电压准备就绪之前打开电源轨可能会导致电源故障。

    此致、

    James