主题中讨论的其他器件:LM5060、 LM74800-Q1、 BQ25700、
大家好、
请告诉我 反极性保护电路是如何工作的? 当 VIN 达到反向电压时、我找不到电流路径。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Nan、您好!
简 而言之、反极性保护电路的作用是阻止电源路径中的电流、并保护下游负载免受负电压的影响。 当 在 输入端施加反向电压以阻止电流流动时、LM5060会关闭 FET Q1和 Q2。 通过阻断电流、LM5060的输出不会充电至负值、从而保护下游电路不会看到负电压。
LM5060本身也无法处理负电压。 因此、我们使用电阻器限制了流入/流出 IC 每个引脚的电流、以防止器件损坏。 如需了解更多相关信息、请参阅数据表中的"示例编号2:使用二极管的反极性保护"部分。
您好 Praveen、
感谢您的回复。 读取 8.2.2示例2:使用二极管的反极性保护。 我仍然 对 反极性电流路径感到困惑。

我认为上图中显示了两条电流路径(用蓝色和红色表示)。 在蓝色电流路径中、当 LM5060处于 反向电源中时、电流从 R2->Q3 (be)->Q11 (Q1的体二极管)->Vin 开始。 在红色电流路径中 ,电流从 R2->Q3 (Be)->Q22 (Q2的体二极管)->D5->Gate 开始。 这些路径是否合理?I DOn‘t 了解 R1如何保护栅极。
此致
非
Nan、您好!
蓝色的电流路径是正确的、但它被限制在(Vin/R2)值、该值在 mA 范围内、这应该是可以的。 红色电流路径不完整、因为栅极通过弱下拉电阻(环路从 GND 开始、在此处结束)在内部连接到 GND。
这里需要注意的一点是、输出上没有负电压累积、从而保护下游负载。
如果客户对 LM5060有进一步的顾虑、可以考虑使用具有集成输入反极性保护功能的 LM74800-Q1。
您好 Praveen、
感谢您的回复和更正。
但我仍然不理解数据表中所写的"在反极性情况下、电阻器 R1可保护栅极引脚不受超过25mA 的反向电流的影响。"这句话。 这是我对 R1保护的看法。

当 BQ25700获得反向电压时、由于内部 ESD 二极管和每个引脚的输出、高电压将在 bq25700中输入。 我们可以看到、每个引脚都有自己的电阻器来限制除 OUT 和 GATE 之外的电流。 对于栅极引脚、电流从栅极->R1->Q3 (CE)->Q11开始接地(红色)、R1将限制来自栅极的电流。 对于 OUT 引脚、电流从 OUT->D5->R1->Q3 (CE)->Q11开始接地、从 OUT->D7->R3开始接地(绿色)。 我是对的吗?
此致
非