This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:参考示例8.2.3的反极性保护问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104772/lm5060-q1-reverse-polarity-protection-issue-referring-example-8-2-3

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060LM74800-Q1BQ25700

大家好、

   请告诉我 反极性保护电路是如何工作的? 当 VIN 达到反向电压时、我找不到电流路径。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    简  而言之、反极性保护电路的作用是阻止电源路径中的电流、并保护下游负载免受负电压的影响。 当 在 输入端施加反向电压以阻止电流流动时、LM5060会关闭 FET Q1和 Q2。  通过阻断电流、LM5060的输出不会充电至负值、从而保护下游电路不会看到负电压。

    LM5060本身也无法处理负电压。 因此、我们使用电阻器限制了流入/流出 IC 每个引脚的电流、以防止器件损坏。 如需了解更多相关信息、请参阅数据表中的"示例编号2:使用二极管的反极性保护"部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Praveen、

       感谢您的回复。 读取 8.2.2示例2:使用二极管的反极性保护。 我仍然 对 反极性电流路径感到困惑。

       我认为上图中显示了两条电流路径(用蓝色和红色表示)。 在蓝色电流路径中、当 LM5060处于 反向电源中时、电流从 R2->Q3 (be)->Q11 (Q1的体二极管)->Vin 开始。 在红色电流路径中 ,电流从 R2->Q3 (Be)->Q22 (Q2的体二极管)->D5->Gate 开始。 这些路径是否合理?I DOn‘t 了解 R1如何保护栅极。

     此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    蓝色的电流路径是正确的、但它被限制在(Vin/R2)值、该值在 mA 范围内、这应该是可以的。 红色电流路径不完整、因为栅极通过弱下拉电阻(环路从 GND 开始、在此处结束)在内部连接到 GND。  

    这里需要注意的一点是、输出上没有负电压累积、从而保护下游负载。   

    如果客户对 LM5060有进一步的顾虑、可以考虑使用具有集成输入反极性保护功能的 LM74800-Q1。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Praveen、

       感谢您的回复和更正。

       但我仍然不理解数据表中所写的"在反极性情况下、电阻器 R1可保护栅极引脚不受超过25mA 的反向电流的影响。"这句话。 这是我对 R1保护的看法。

        当 BQ25700获得反向电压时、由于内部 ESD 二极管和每个引脚的输出、高电压将在 bq25700中输入。 我们可以看到、每个引脚都有自己的电阻器来限制除 OUT 和 GATE 之外的电流。 对于栅极引脚、电流从栅极->R1->Q3 (CE)->Q11开始接地(红色)、R1将限制来自栅极的电流。 对于 OUT 引脚、电流从 OUT->D5->R1->Q3 (CE)->Q11开始接地、从 OUT->D7->R3开始接地(绿色)。 我是对的吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

     栅极引脚的电流路径正确、因为栅极 GND 内部将存在弱下拉连接。

    但我认为 IC 内部没有一条路径可让 OUT 引脚从 GND 充电。 因此、我认为您对 OUT 引脚的电流路径假设不正确。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Praveen、

      感谢您的回复。

      我想知道 该  示例中的保护对象是什么8.2.3典型保留保护。 负载? LM5060TM Q1或 Q2?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    在 图41第8.2.3节中所示的电路中、我们实现了两个方面

    1. 阻止在输出/负载处看到反向电压。 因此、负载在其输入端受到负电压保护。  
    2. 保护 LM5060-Q1自身免受负输入电压的影响(如没有额外的保护电路、LM5060的额定电压不能处理负电压)。