请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 主题中讨论的其他器件:LM5156
嗨、大家好、
我有一个应用、其中 LM5156的输入电压范围应高达55V、但可能需要高达70V。 我希望它将保持在60V 以下、但我还不知道该规格、由于可能的瞬变、我不希望将其运行在接近最大值的位置。
我的问题是、Vin 似乎可以由外部电源(我板上有)供电、而 Vbias 可以由输出(24V)或外部电源供电。 因此、限制较高电压的其他引脚似乎只有 VISNS 和 VOSNS。 是这样吗? 如果是这样、它们是否可以通过电阻分压器等效进行降压以将电压置于范围内、或者这会破坏补偿/控制环路?
感谢你的任何帮助。