This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:增大 VIN 范围

Guru**** 2543770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106888/lm5176-increasing-vin-range

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件:LM5156

嗨、大家好、

我有一个应用、其中 LM5156的输入电压范围应高达55V、但可能需要高达70V。  我希望它将保持在60V 以下、但我还不知道该规格、由于可能的瞬变、我不希望将其运行在接近最大值的位置。

我的问题是、Vin 似乎可以由外部电源(我板上有)供电、而 Vbias 可以由输出(24V)或外部电源供电。  因此、限制较高电压的其他引脚似乎只有 VISNS 和 VOSNS。  是这样吗?  如果是这样、它们是否可以通过电阻分压器等效进行降压以将电压置于范围内、或者这会破坏补偿/控制环路?

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    负责此部件的工程师目前已下班、将于本周五返回。

    您还应注意、SW1、SW2、BOOT1、BOOT2的上升电压不能超过60V、您 可能需要外部栅极驱动器。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。  抱歉。  这不奏效。  我只是想找到一个能够快速工作的器件。

    谢谢